Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1064 尊敬的 TI 团队:
我知道 USB 3.2规范支持极性反转。 这意味着允许交换 USB 3.1通道的 p 和 n 信号。
但是、DisplayPort 标准似乎不允许交换主链路中的 N 和 P 引脚。
我的问题是、作为 DP 灌电流:
然后、我们是否仍可以反转上行 TX1、2和 RX1、2通道的极性、并确保正确的 ML 极性处于传出状态? (如在4通道 DP 模式下)
我们能否同时反转上行和下行 USB 3、1通道并确保符合 USB 3.1 PHY 的器件能够接收正确的数据? (如在2DP+2USB 或2USB 通道模式下)
非常感谢!
此致、
Daniels
编辑:更正了从拉电流至灌电流的拼写错误