This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD70:RS485的功耗

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940128/sn65hvd70-the-power-consumption-of-rs485

器件型号:SN65HVD70

该终端器件是 SN65HVD7x 的一款保护装置、其运行状态为低功耗、因此不支持 SN65HVD7x。数据表中提到的 IO"输出电流、驱动器和接收器"

1:由于器件是一个保护装置, 因此 当接收器数据从终端设备传输时 SN65HVD7x 会消耗多少功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suyi、

    您是否指的是接收模式下的器件静态电流? 这是数据表(如下所示)的快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是数据表中的另一个快照,我想知道 IO (作为驱动器或接收器)是否消耗 slaver 设备的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suyi

    如果 SN65HVD70在驱动模式下工作、60mA 是最大 驱动电流。 但是、器件本身并不消耗所有功率、而器件的一部分被负载消耗。 有关计算、请参阅此博客。  如果 SN65HVD70在接收模式下工作、8mA 是最大接收器输出电流。 确切的功率耗散取决于 R 引脚的负载条件。  

    此致、

    Hao