This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564RNQEVM:在特定翻转配置中不起作用

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564RNQEVM, TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939390/tusb564rnqevm-doesn-t-work-in-specific-flip-configuration

器件型号:TUSB564RNQEVM
主题中讨论的其他器件: TPS65982

大家好、

我正在尝试评估 TUSB564RNQEVM。 测量设置如下所示:

笔记本电脑- Type C 电缆- EVM - DP 电缆-显示屏。

为了了解 Type-C 转 DP-ALT 的工作原理、我尝试使用不同的 Type-C 电缆端口翻转组合来检查 EVM 的运行情况。

跳线设置(J1除外)默认设置。 我使用各种 Type-C 电缆翻转和 J1设置检查了运行情况。

我发现仅使用特定设置识别显示屏。  当 J1跳线为2-3时、无法识别显示。

当 J1为1-2时、仅当 Type-C 电缆连接器位于 EVM 侧 Type-C 端口的特定侧时才会识别显示屏。

如何解决此问题?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 TT 已分配、将很快回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San

    Type-C 方向应由 EVM 上的 TPS65982 PD 控制器自动处理。 您无需使用跳线 J1来强制 Type-C 方向。

    谢谢
    David