This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV040A:将差分收发器的引脚布线在一起

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937681/ds92lv040a-routing-together-pins-for-differential-transceiver

器件型号:DS92LV040A

嗨、大家好。

我有兴趣将 DS92LV040A 用于 LVDS 操作。 图1显示、这支持使用同一对布线进行接收和转换。 另一方面、您可以看到、例如、DIN1 (驱动器输入1)是单向的、RO1 (接收器输出1)也是单向的、如图所示、对于 DIN1和 RO1、我需要两个独立的引脚。 (我询问的是 DIN1和 RO1、但我也想用其余的引脚来做)

那么、我想问:我可以将 DIN1和 RO1连接在一起吗? 是否有一些不方便的地方阻止了这种情况的发生? 我想将这些信号路由在一起、因为现在我的迹线可以双向工作、这样我还可以节省一些引脚。

此外,我还想将使能引脚 DE1和 RE1*连接在一起以进行单个位控制。 这样做会带来一些不便吗?


我还有一个问题:数据表为速度指定的155 Mbps 是什么? 一个单对? 这意味着一个单对可以使用、且有效速度高达155MHz?

图1. 图

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    可以将使能引脚连接在一起。  

    我不建议将输入/输出(DIN1/RO1)连接在一起。 最终可能是可以接受的、 但 驱动器/接收器的额外负载以及此连接创建的存根可能会导致数据输入/输出的信号完整性问题。

    每个通道的数据速率为155Mbps。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、I.K. 感谢您的回答和建议。 我会将其考虑在内。

    此致

    何塞