This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:1000Base-KX 模式中的低速端(MAC)接口是什么?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939689/tlk10031-what-s-the-low-speed-side-mac-interface-in-1000base-kx-mode

器件型号:TLK10031

数据表列出了10GBASE-KR 低速接口的 XAUI、但未指定1000Base-KX 的单通道低速接口应为多少。 SGMII 与 FPGA MAC 的链路是否合适?

谢谢、

Casey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    详细信息包含在 TLK10031数据表中。 请参阅以下摘录。 低速设置为1.25Gbps 半速率

    表7-3. 1GBASE-KX 模式的特定线速率和参考时钟选择

    低速端

    高速端

    线速率

    (Mbps)

    串行器/解串器 PLL 乘法器

    速率

    REFCLKP/N (MHz)

    线速率

    (Mbps (1))

    串行器/解串器 PLL 乘法器

    速率

    REFCLKP/N (MHz)

    3125(2)

    10.

    完全

    156.25.

    3125(2)

    10.

    完全

    156.25.

    3125(2)

    5.

    完全

    312.5.

    3125(2)

    5.

    完全

    312.5.

    1250

    10.

    一半

    125(2)

    1250

    20.

    四分之一

    125(2)

    1250

    8.

    一半

    156.25.

    1250

    16.

    四分之一

    156.25.

    1250

    8.

    四分之一

    312.5.

    1250

    8.

    四分之一

    312.5.

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    感谢您的回复。 我们希望使用156.25MHz 的 REFCLK 和1250Mbps 的低速线路速率、但协议是什么? 对于10G、它是 XAUI。 1G 是什么?

    谢谢、

    Casey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1G-KX 是跨背板连接的1.25Gbps 8B/10B 编码数据接口。

    此致、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是高速方面、是的。 我将询问 phy 和 Mac 之间的低速协议。

    谢谢、

    Casey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KX 两侧的数据均为1G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道低速端具有1.25Gbps 的线路速率并采用8b/10b 编码。 但是、当 PHY 处于1G-KX 模式时、什么是数据协议? 它是否仍然是 XAUI? 是 SGMII 吗?

    谢谢、

    Casey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标准1G 以太网输入、标准1G 以太网输出。 我 想 SGMII 就是这样。

    此致、

    Rodrigo Natal