This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:低功耗模式下的 WoL 问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939618/dp83826i-question-of-wol-from-low-power-mode

器件型号:DP83826I

大家好、

DP83826I 支持从低功耗模式唤醒局域网。 有3种类型的低功耗状态可用于主动睡眠、IEEE 断电、深度断电、

那么、如果所有3类低功耗状态都支持 WoL 功能吗?  

如果不是全部、支持哪些功能? 还有什么不是? 谢谢!

此致、

刘罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    WOL 是为了使板上的其他器件进入低功耗模式。 PHY 将保持活动模式、当接收到所需的数据包(WoL 魔术包)时、它将生成信号供其他器件使用和唤醒。

    --

    此致、

    Vikram