This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:焊盘图案和焊锡膏示例

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939506/dp83848k-land-patterns-and-solder-paste-examples

器件型号:DP83848K

尊敬的 TI 团队

我对焊盘图案和焊锡膏示例有疑问。

如上图所示、数据表第78页指出通孔直径为 Φ0.2 mm、

但是、我们的客户发现、通孔直径为 Φ0.3 mm、左图中红色圆圈的尺寸为□1.18mm。 我在收到设计请求。

上述设计是否有任何问题?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    数据表中的信息是焊盘图案的示例、客户可以具有其凹口。 有关要求的进一步详情,请参阅:

    --

    此致、

    Vikram