This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:具有 i.MX8MM 的 DP83867CRRGZ 接口

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939382/dp83867cr-dp83867crrgz-interface-with-i-mx8mm

器件型号:DP83867CR

大家好、

我们计划 在设计中将 DP83867CRRGZ PHY 与 i.MX8M Mini 平台结合使用。 我们有以下两个相同的查询。

1) 1)随附的是相同的原理图。 请查看并告知我们此设计是否需要修改(页面还包含显示部分、大家可以忽略该部分)

e2e.ti.com/.../DP83867CRRGZ-schematic-with-i.MX8MM.pdf2) 由于机械高度限制、我们将 Magentic 器件编号749020111A 用于此 PHY。 请告知我们此磁性器件是否适用于 DP83867CRRGZ PHT。 请在以下链接中查找磁性器件数据表。

www.we-online.com/.../749020111A.pdf

如果需要更多信息、请告诉我。

等待提示响应。

此致、

Nija Mankodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nija、

    数据表中的磁性看起来正常。

    原理图也正常。 我唯一想问的是、在 TxP/TXM 线路上使用4.5pF 电容器的原因是什么?

    --

    此致、

    Vikram