Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT41, DS90LV011A, DS90LV012A
主题中讨论的其他器件: DS90LV011A、 DS90LV012A
您好!
我正在尝试使用您的 sn65lvdt41和 sn52lvds14驱动程序 IC 将 SPI 总线扩展24英寸、但我似乎无法使事情正常工作。 这是我的设置:
(Adafruit 的 CortexM4羽毛板、Adafruit 的以太网羽毛翼板和 SPI 总线速度为12MHz)
1) 1)如果两个板直接相连(6英寸跳线)、则它们可以通过 SPI 正常通信。 我可以为以太网主板分配一个 IP 地址(例如:10.0.0.8)、并将其读回无问题。
2) 2)我需要在 LVDS 驱动器 IC 之间使用24英寸以太网 CAT5e 电缆扩展 SPI 总线 (为此,我在数据表中使用您的 PCB 设计创建了 PCB)。 当我在上述两个板之间添加此 LVDS 设置时、它将不再分配 IP 地址(我读回 IP 地址0.0.0.0)。 当前 SPI 总线速度为12MHz、但我需要在一天结束时达到24MHz。
LVDS 驱动器两端的 SPI 信号在示波器上看起来很干净、我希望它可以正常工作、但不能正常工作。 我希望大家能就这个问题提出任何想法或想法。
谢谢、
Jim