This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:是否支持 FEC RS-544?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939858/ds280df810-fec-rs-544-supported

器件型号:DS280DF810

您好!

我们正在寻找具有 croospoint 功能的重定时器(中继器)、因此需要了解 DS280DF810的一些问题、如下所示。  

请发表一些评论吗?

非常感谢。

1、如果接口速率为26.5625G、是否可以支持 RS 544进行透明传输? 如果不是,重新生成的数据是否与原始数据相同?

2、启用 CDR 后是否支持 FEC 直通功能?

3、对于 FEC 直通、支持的插入损耗是多少?

4、直通和非直通情况下的抖动是什么?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、如果接口速率为26.5625G、是否可以支持 RS 544进行透明传输? 如果不是,重新生成的数据是否与原始数据相同?

    • 重定时器不执行 FEC 端接。 但它将通过任何 FEC 数据输入

    2、启用 CDR 后是否支持 FEC 直通功能?

    • 是的

    3、对于 FEC 直通、支持的插入损耗是多少?

    • 与非 FEC 情况相同

    4、直通和非直通情况下的抖动是什么?

    • 与非 FEC 情况相同

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师