This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS1400:TVS1400

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS1400, TVS0500, TVS0701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939904/tvs1400-tvs1400

器件型号:TVS1400
主题中讨论的其他器件:TVS0500TVS0701

您好!

在我之前的帖子中、我提出了以下问题  

计划在  12V 直流线路上使用 TVS1400、在  6.2V 直流线路上使用 TVS0500。   由于 TVS0500 VRWM 上的电压为5V、但钳位电压为9.2V、VBR 约为7.7V、因此我的器件选择正常

响应是这样的  

TVS0500 在6.2V 直流线路上不能按预期工作。 我们建议直流电压应等于或小于工作电压、以避免任何导通、不必要的钳位或泄漏。 您将必须升高用于 TVS1400的器件。

虽然 Vrwm 为5V、但该器件的实际钳位和击穿电压超过7V、我已经再次浏览了数据表。  因此、请告诉我为什么我们无法将该器件用于6.2V 电压轨。

我已附上 TVS0500供您参考。  根据 FIg1、图2、图5 (第7页)、该器件看起来可以在7V 之前使用。 请提供您的反馈

e2e.ti.com/.../tvs0500.pdf

此致、

Sudarshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudarshan、

    尽管击穿电压大约为7.7V、但在超过5V 的 Vrwm 后、您仍会遇到不必要的泄漏电流。 TVS0500在5V 时的最大泄漏电流额定值为5.5nA。 一旦超过5V、泄漏电流将在接近击穿电压时呈指数级增加。 这可能导致系统无法正常工作。 有关  此行为的工作原理的 I-V 图、请参阅本页的图1。

    至于钳位电压、即发生 ESD 或浪涌时系统将接收到的电压。 因此、在设计系统时、您需要确保它能够处理 VCLAMP 指定的电压电平。

    此外、您可能需要考虑使用 TVS0701而不是 TVS1400。 TVS1400的钳位电压为20.5V、可能太大、无法让您的系统处理。 TVS0701的钳位电压为11V。

    此致、
    Matt Smith