This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320HAI:tDRP 波动

Guru**** 2926790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB322I, TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938365/tusb320hai-tdrp-fluctuation

器件型号:TUSB320HAI
主题中讨论的其他器件:TUSB320TUSB322ITUSB320LAI

大家好、

我的客户考虑使用 TUSB320/HAI/LAI、并提供了一些娱乐系统。

  1. 数据表显示其 tDRP 为50~100ms。
    同一个单独器件的 tDRP 周期是否会像"60ms 周期、然后70ms"那样波动(不是器件间的差异、而是器件本身的波动)?
  2. 当检测到有源电缆时、一些不为 VCONN 供电的 CC 控制器不会连接。
    即使连接了有源电缆、TUSB320系列也能成功连接吗?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    除非 通过 I2C 更改 DRP_DUTY 周期或启用 TEST.SNK/SRC、否则 DRP 占空比不应大幅波动。   

    如果要支持有源电缆、则应使用 TUSB322I、因为它支持 Vconn。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的快速回复。

    至于问题2、客户实际上不会在其产品上支持有源电缆。 这就是他们考虑使用 TUSB320的原因。  但终端用户可能会连接有源电缆、他们希望确保有源电缆连接到 TUSB320时会发生什么情况。

    对于 TUSB320、您可以回答问题2吗?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    我希望不会建立连接、或者最好只能连接 USB 2。 由于不存在 Vconn、电缆内部的转接驱动器将不会通电。 TUSB320或任何其他不支持 Vconn 的 CC 控制器就是这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的回答。

    让我更详细地谈谈 tDRP。

    TUSB320的 Try。SNK/SRC 是否会波动  DRP 的周期和占空比?

    [背景]

    我的客户理解是、一旦 DRP 建立了彼此的连接、Try 的效果 SNK/SRC 将被激活。

    他担心、当 DRP 器件相互连接时、如果 tDRP 和占空比相同、则拉电流/灌电流关系不会永久建立。(尽管这种情况可能非常罕见)

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    当连接了两个不执行 Try 的 DRP 器件时。SNK/SRC 将出现竞争条件、器件首先启动 DRP 广播(切换)。 当另一个端口进入未连接状态时、首先启动的器件将很快显示 R.p。SNK 开始 valdDating 连接过程。 我还没有看到时序完全匹配并创建无限循环的问题。  

    Try。SRC/SNK 调制广播的第一次尝试、这样 RP o RD 就会长时间暴露。 这将允许另一个端口在切换开始前检测稳定的 Rp 或 Rd。 希望这一点很清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的详细解释。

    让我来问您的答案。

    USB320LAI 的 Try。SNK 除了标准的 Try。SNK 运行之外、还包含一个用于扩大 RD 表示间隔(占空比)的函数吗?

    在这种情况下、这是否意味着"DRP_DUTY 周期"中设置的值被忽略?

    此外、让我向您详细介绍一下与有源电缆和 TUSB320LAI 的连接。

    无论是有源电缆还是带有电子标记的电缆、从 CC 控制器侧都 可以看到 Ra/Open 或 Ra/Rd 分别连接到 CC1/CC2。

    检测到此电阻器组合后、TUSB320LAI 是否尝试主动断开 CC 引脚?

    其他一些制造商的 CC 控制器的行为与上述情况类似。

    客户认为此电阻器组合是标准定义的、因此 CC 控制器的行为与有源/有源标记电缆的规格无关。

    感谢您的善意支持。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    TUSB320LAI Try。SNK 功能是一个器件状态。 当处于 Try。SNK 状态时、tDRPTryWait 的两个 CC1/2上都会出现 Rd (400ms - 800ms)。 一旦退出、DRP 切换将在 DRP_DUTY 周期中配置的特定占空比下开始。

    如果 TUSB320LAI 呈现 RD、则会主动轮询源端(DFP)。 如果存在 Ra、Rd 仍将保持连接、TUSB320LAI 会看到 SNK.Open。 在 DRP 切换期间、当存在 DFP 端接且 将设置 ACTIVE_CABLE 检测位时、可以检测到 Ra。