This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:在电路板上使用6个 TUSB5222P

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939767/tusb522p-use-6-tusb5222p-on-a-board

器件型号:TUSB522P
主题中讨论的其他器件: TCA9548A

您好!  

我想在 具有 I2C 控制的电路板上使用6个 TUSB5222P 单元。 我发现 TUSB522P 的这6个单元中的所有 i2c 总线地址都相同。 我是否有其他方法可以使用板上的 i2c 函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB5222P I²C Ω。

    总之、为了能够处理具有相同地址的多个 μ I²C 从器件、请使用 TCA9548A 等开关。