This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C2552:波特率。

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939756/tl16c2552-baud-rate

器件型号:TL16C2552

大家好、

您能告诉我、当外部时钟为18.432MHz 时、波特率是多少?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    ×ACE 包括一个可编程的波特率发生器、此波特率发生器能够将一个基准时钟除以1至65535之间的分频值、从而为发送器和接收器逻辑生成一个16 μ s 的内部基准时钟。

    18.432 MHz/1/16 = 1152000波特
    18.432 MHz/2/16 = 576000波特
    …μ A
    18.432 MHz/65535 / 16 = 17.58波特