This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-C-PD-TKT-EVM:我想知道是否有可能使用使用使用用 Verilog 代码编译的 FPGA DE10标准来处理 USB 3.1封装

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-C-PD-TKT-EVM, TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938625/usb-c-pd-tkt-evm-i-wonder-if-it-is-possible-to-cope-with-usb-3-1-package-using-fpga-de10-standard-compiled-with-verilog-code

器件型号:USB-C-PD-TKT-EVM
主题中讨论的其他器件: TUSB542

作为标题、我想对具有 Type-C 接口的 TCP 和 USB 3.1传输进行研究。 我想知道是否可以 使用 GPIO 端口将 FPGA DE10-STANDARD 与 USB-C-PD-TKT-EVM 相连?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不熟悉 FPGA DE10板、但如果您通过 USB 端口进行连接、我看不到您不能连接到它的任何原因。  

    但是、我相信您将无法访问 USB-C-PD-TKT-EVM 上的 GPIO 引脚、因为它在电路板上没有任何测试点。 如果您正在寻找仅支持 Type-C 的接口、我建议您查看这些器件。

     议员你有什么建议吗?

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复! 我一定不能 理解某些内容、因为我在  USB-C-PD-TKT-EVM 原理图上看到了 GPIO。 它似乎是  TPS65987DDJ 中包含的引脚 、而不是我可以用于设计的物理引脚。 我是对的吗?

    此外、如果可能、您能否建议我使用协议 USB 3.1和接口 Type-C 来购买一些接口开发模块?  非常感谢。  

    BGS  

    黄爱德。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    我想您正在使用 USB3.0器件、该器件可能包含用于高速数据转换的 TX、RX。

    TPS6598X 系列将不具有用于数据通信的此引脚。

    您可以检查任何其他产品线以确定是否具有合适的器件。  

    对于 C 型端口设备中的 USB3.1、您可以检查 TUSB542是否符合您的应用、 谢谢!