Other Parts Discussed in Thread: USB-C-PD-TKT-EVM, TUSB542
主题中讨论的其他器件: TUSB542
作为标题、我想对具有 Type-C 接口的 TCP 和 USB 3.1传输进行研究。 我想知道是否可以 使用 GPIO 端口将 FPGA DE10-STANDARD 与 USB-C-PD-TKT-EVM 相连?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: USB-C-PD-TKT-EVM, TUSB542
作为标题、我想对具有 Type-C 接口的 TCP 和 USB 3.1传输进行研究。 我想知道是否可以 使用 GPIO 端口将 FPGA DE10-STANDARD 与 USB-C-PD-TKT-EVM 相连?
非常感谢您的回复! 我一定不能 理解某些内容、因为我在 USB-C-PD-TKT-EVM 原理图上看到了 GPIO。 它似乎是 TPS65987DDJ 中包含的引脚 、而不是我可以用于设计的物理引脚。 我是对的吗?
此外、如果可能、您能否建议我使用协议 USB 3.1和接口 Type-C 来购买一些接口开发模块? 非常感谢。
BGS
黄爱德。