Other Parts Discussed in Thread: TCA9511A
大家好、
你好。
我们的客户对 TCA9511A 有疑问。 他知道 数据表显示、建议将器件放在外设卡上、而不是背板上。 但是、他有一个需要将其放置在背板上的应用。 这是否可行、有什么影响?
他还对如果在背板上放置了诸如 TCA9511A 之类的具有预充电功能的器件、预充电电路如何与主 I2C 总线交互感兴趣。
提前感谢!
艺术
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TCA9511A
大家好、
你好。
我们的客户对 TCA9511A 有疑问。 他知道 数据表显示、建议将器件放在外设卡上、而不是背板上。 但是、他有一个需要将其放置在背板上的应用。 这是否可行、有什么影响?
他还对如果在背板上放置了诸如 TCA9511A 之类的具有预充电功能的器件、预充电电路如何与主 I2C 总线交互感兴趣。
提前感谢!
艺术
数据表的第10.2节指出:
典型应用是将 TCA9511A 放置在插入或连接到带电总线的卡上、而不是放置在带电总线上。 这样做的原因是为了通过确保总线保持断开状态直到出现空闲或停止条件、从而提供最大的好处。
第10.3.1节规定:
使用这些热插拔缓冲器时需要考虑一些注意事项。 不建议将 TCA9511A 放置在背板连接器上、因为它不能相互隔离卡、这可能会导致正在进行的 μ I²C 传输受到干扰。 相反、请将 TCA9511A 放置在 I/O 外设卡上、以最大限度地发挥优势。
停止/空闲检测在启动时运行、即当 VCC 和 EN 变为高电平时。 为了在 TCA9511A 位于背板上时(始终处于通电状态)获得这一优势、您必须使 EN 保持低电平、并且仅在插入卡后才将其强制为高电平。
预充电电路通过100 kΩ 电阻器、因此它不会明显影响有源 I²C 总线。
[引用用户="Art Mecina"]
器件型号: TCA9511A
大家好、
你好。
我们的客户对 TCA9511A 有疑问。 他知道 数据表显示、建议将器件放在外设卡上、而不是背板上。 但是、他有一个需要将其放置在背板上的应用。 这是否可行、有什么影响?
[BobbM]您基本上会失去器件的预充电功能、具体取决于您设置原理图/系统的方式。 如果卸下了插卡、您可以浮动连接器侧(假设插卡上有上拉电阻器、而背板连接器没有)。 此时、噪声可能耦合到连接器侧、并在上游侧产生干扰(再次假设您的连接器侧没有上拉电阻、而您依赖于卡的上拉电阻)。 现在、如果我们假设连接器侧确实有上拉电阻、那么您最终将完全失去热插拔功能、因为所有"智能"检查都是在上电时完成的、并且两侧由于上拉电阻而连接。
器件的预充电功能仅在加电时有效、因为该器件的设计假定器件位于子卡上、并且仅在将电量计卡插入背板后立即触发。
他还对 如果在背板上放置了诸如 TCA9511A 之类的具有预充电功能的器件、预充电电路如何与主 I2C 总线交互感兴趣。
[博比]
您无需在连接器侧安装上拉电阻器即可看到1V 预充电。 如果存在上拉电阻器、则1V 预充电会在上电时关闭、因为您会使 SDA/SCL 线路向上翻至 Vcc (与~4.7K 或10k 上拉至 Vcc 相比、100k 下拉至1V 较弱)。
提前感谢!
艺术
[/报价]
对于背板上的热插入保护、使用 I2C 开关会更好。
您可能还需要阅读此应用手册。 它比数据表更详细地讨论了 TCA9511A 的热插入及其内部检查。 此外还讨论了如何设计用于热插入的背板。
http://www.ti.com/lit/pdf/scpa058