This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9546A:关于级联连接和地址规范

Guru**** 2522720 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9546A, PCA9538, PCA9515B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938368/pca9546a-about-cascade-connection-and-address-specification

器件型号:

您好!

让我向您询问一下客户面临挑战的 PCA9546A 连接方法。
客户正在考虑以下连接电路。

1.PCA9546A 是否支持以下连接方法?

2.如果问题1是"是"、您能告诉我如何分配第二个 PCA9546A 地址吗?
客户希望详细了解 PCA9546A (2)和 μ ②的寻址方法。

 

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Tsukui Yusuke"]

    器件型号: PCA9546A

    您好!

    让我向您询问 一下客户面临挑战的 PCA9546A 连接方法。
    客户正在考虑以下连接电路。

    1. PCA9546A 是否 支持以下连接方法?

    [BobbM]是的、该器件确实支持与其他 I2C 开关串联实施(只要器件地址在串联且启用了通道时是唯一的)。 这也包括下游器件(下游必须是唯一的)。

    2.如果问题1是"是"、您能告诉我如何分配第二 个 PCA9546A 地址吗?

    [BobbM]启用通道时、下游开关必须具有唯一的地址。
    客户希望详细了解 PCA9546A(2)和 μ ②的寻址方法。

    [Bobby](2)目前与 PCA9546A (2)存在冲突地址、因此无法正常工作。 将 PCA9546A 上的 A2更改为"1"。 我认为、只要一次只启用一个通道、您展示的图就可以正常工作。

     

    此致、
    Yusuke

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的友好支持。

    [BobbM] 是的、该器件确实支持与其他 I2C 开关串联实施(只要器件地址在串联且启用了通道时是唯一的)。 这也包括下游器件(下游必须是唯一的)。

    感谢您的检查。 我知道。
    在这种情况下、我们应该如何实现访问 μ PCA9538④的方法?
    关于从 CPU 到 μ ④的访问、客户不知道如何在 μ ④中指定地址。
    客户不知道如何通过 PCA9546A 和 PCA9515B 访问 μ ④。
    请给我建议。

    [Bobby](2)目前与 PCA9546A(2)存在冲突地址、因此无法正常工作。 将 PCA9546A 上的 A2更改为 "1"。 我认为、只要一次只启用一个通道、您展示的图就可以正常工作。

    PCA9546A 地址不同。
    -PCA9546 (1):A0=1、A1=0、A2=0
    -PCA9546 (2):A0=0、A1=0、A2=0
    您为什么认为您需要更改 A2?
    重复的地址 PCA9538②和 PCA9538③是否有问题?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Tsukui Yusuke"]

    您好、Bobby、

    感谢您的友好支持。

    [BobbM] 是的、该器件确实支持与其他 I2C 开关串联实施(只要器件地址在串联且启用了通道时是唯一的)。 这也包括下游器件(下游必须是唯一的)。

    感谢您的检查。 我知道。
    在这种 情况下、我们应该如何实现访问 μ PCA9538④的方法
    关于从 CPU 到 μ ④的访问、客户不知道如何在 μ ④中指定地址。
    客户不知道如何通过 PCA9546APCA9515B 访问 μ ④
    请给我建议。

    [博比]
    通过 写入0x04h 来启用 PCA9546A 的通道2 (在图中地址为0x71h)、然后发出停止条件、然后您可以直接与 PCA9538 (4){地址0x73h}进行通信

    [Bobby](2)目前与 PCA9546A(2)存在冲突地址、因此无法正常工作。 将 PCA9546A 上的 A2更改为 "1"。 我认为、只要一次只启用一个通道、您展示的图就可以正常工作。

    PCA9546A 地址不同。
    -PCA9546 (1):A0=1、A1=0、A2=0
    -PCA9546 (2):A0=0、A1=0、A2=0
    您为什么认为您需要更改 A2?
    [博比]
    PCA9551的地址为111 00xx;因此、数字(2)在图中的地址为0x70h

    PCA9546A (1)的地址为111 0XXX;在您的图中,地址为0x70h... 这意味着(1)启用通道3时、(1)和(2)具有相同的地址。


    重复的 地址 PCA9538②PCA9538③是否有问题
    [博比]
    只要同时启用通道2和通道0、地址对我来说就是唯一的。

    此致、
    Yusuke

    [/报价]