This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:为什么没有 Tj 和 TC 温度范围的数据?

Guru**** 2754995 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937702/dp83822i-why-there-is-no-data-for-temp-range-of-tj-and-tc

器件型号:DP83822I

你(们)好

我的客户询问 DP83822I 的温度范围是否为 TC 和 Tj、因为它不在数据表中。

从下面的线程来看、Tj 在 Ta 为85C 时将大约为95C、但 Tc 如何呢?

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/728234

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对此进行的查询。 需要为客户了解所有三种温度特征的原因是什么?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Cec

    客户正在评估其产品(我将在 Thread 跟踪工具包中向您展示详细信息)、发现 温度在 DP83822I 附近上升。  

    他们希望使用 TC 进行温度评估、而不是使用 Ta 进行温度评估、因为 Ta 的结果很容易因测量对象和方法而异

    测量。  

    它们将使用热电偶来测量器件表面的温度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Cec

    我可以从你那里获得反馈吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,洪清

    我们没有外壳温度的规格、因为我们仅针对环境进行验证。 不过、您可以使用我们的应用手册来计算此处的外壳温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Cec  

    感谢您提供相关信息。  

    由于客户尝试测量 DP83822的 TC、

    我认为这意味着客户可以使用 您提供的材料第10页中显示的 ΨJT 公式来计算 Tj。  

    只要 Tj 低于绝对最大值、DP83822就能正常工作 额定值为135℃?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    只要温度符合我们数据表中根据您的计算得出的规格、 我不应该指望有任何问题。

    谢谢、

    Cecilia