This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:TMUXHS4212 Spice 模型

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939083/tmuxhs4212-tmuxhs4212-spice-model

器件型号:TMUXHS4212

大家好、

我们的客户希望评估 TMUXHS4212性能并要求 Spice 模型进行仿真。

您能告诉我们客户在哪里可以下载  用于 TMUXHS4212的 SPICE 模型吗? 谢谢

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从 TI.com 下载、在设计工具和仿真下搜索 TMUXHS4212。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    很抱歉、我在 下面的 TMUXHS4212网站中找不到 IBIS 或库下载、  

    www.ti.com/.../TMUXHS4212

     

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我认为您需要 SPICE 模型。 我们没有 IBIS 模型,但如果需要,我们有 S 参数建模

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    如果我们没有 ibis 模型、请为客户仿真提供 S 参数模型、谢谢。

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已通过电子邮件发送