This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DJEVM:TPS65987DEVM 上的 I2C 连接

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937727/tps65987djevm-i2c-connect-on-tps65987devm

器件型号:TPS65987DJEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65987D

您好!

让我确认 是否需要以下行为。

*当我将 TPS65987DEVM 与应用定制工具配合使用时、我观察到了奇怪的行为。

判例1:---

1.我确认了连接的 I2C 地址。

  

然后、我得到"0x38"(当我确认数据表和 EVM 时、使用 I2C2)

2.我执行了“设备”->“将设置导出到设备 RAM”并设置了高于“1”的地址(在上面的情况下为0x38)。

3.我执行了"测试读取"

然后、我得到"app"作为反馈。

4.我执行了"确定"。 之后、我收到以下错误消息。

 --------

在欧姆方面、我也在下面进行了测试。

判例2:-------------------------------------------------------

我对  案例1执行了相同的方法"1"。  (我还获取0x38作为地址)

2.我执行了“设备”->“将设置导出到设备 RAM”,并设置了与上述“1”不同的地址。

(根据数据表和 EVM、TPS65987D 具有另一个 I2C 端口(I2C1)、我设置了该地址(0x20)。)

之后、我执行了"确定"。 然后、我获得了"成功导出"并获得了预期的 PD 行为。


------------

问题 如下。

问题1. 这是预期行为吗?

问题2. 如果是,您能否告诉我这是预期行为的原因?

     -根据 EVM、I2C1仅连接"扩展连接器"、未连接到 FTDI。 (I2C2仅连接 FTDI)

 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果选择地址为0x38的 I2C2、是否也会出现此错误? 我将在我的 EVM 上测试此场景、并尝试重现此问题。 测试之间是否有任何变化?  

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari-San、您好!

    >测试之间是否有任何变化?  

    否、EVM 的开关设置为默认值、我使用了默认 pjt 文件。

    我附加了我使用的 pjt 文件。

    >如果选择地址为0x38的 I2C2,是否也会出现此错误?

    我无法理解以上内容...

    当我使用0x38选择 I2C2时、我得到此错误。 我想您会弄错某件事(I2C 端口? I2C 地址?)。

    此致、

    e2e.ti.com/.../TPS65987D_5F00_UFP.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari-San、您好!

    您是否有任何更新?

    此致、