This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR820:我们能否将 DS280BR820用于 PCIe 应用

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280BR820, DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939669/ds280br820-can-we-use-ds280br820-for-pcie-applications

器件型号:DS280BR820
主题中讨论的其他器件: DS160PR410

您好!

我们计划在其中一个项目中将 DS280BR820用作 PCIe 信号的均衡器。

现在、我们想知道 DS280BR820是否支持接收器检测(RX 检测)或训练序列等 PCIe 信令?

我们可以 在 PCIe 应用中使用 DS280BR820吗?

我们将非常感谢尽早作出反应。

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Verma:

    是的、您可以将 DS280BR820用于 PCIe 应用。 请注意、此器件没有 PCIe 应用中通常使用的 RX 端接检测功能。 例如、DS160PR410支持此功能、并用于 PCIe 应用。 请将您的申请说明发送给我(nasser.mohammadi@ti.com)、以便更详细地进行讨论。

    此致、Nasser