This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:与 SN65HVD1786的电力线通信

Guru**** 2760325 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1786, THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939547/ccs-power-line-comunication-with-sn65hvd1786

主题中讨论的其他器件:SN65HVD1786THVD8000

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

我 使用芯片 SN65HVD1786进行 电力线通信;

我 的发送 数据 流与 接收数据流相同;

但错误数据 如下所示 (绿色为接收  、  黄色 为传输、为 电力线传输)。

可能导致 此问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是说低电平状态是一个错误、而传输是直流电吗? 黄色曲线是差分信号还是单端信号? 您能否检查接收器引脚上的输入?  接收器如何响应直流信号? 您能否共享原理图?

    顺便说一下、TI 已经预先发布了一款集成了调制功能的电力线通信器件 THVD8000。 您可能需要将其签出。

    此致、

    Hao