This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65EPT23:未使用的通道

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65EPT23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939584/sn65ept23-unused-channels

器件型号:SN65EPT23

大家好、

SN65EPT23只需要使用一个通道-如何终止未使用的通道的输入引脚? 是否有建议的偏置网络来实现这一目的?

将来我们使用第二个通道的可能性很小,因此我们不想在可能的情况下使用单个通道部件。

此致、

Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramon、

    您可以将未使用的输入保持断开状态。  该器件包含可在保持断开状态时保持 Vcc/2输入的电路。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢我!

    希望你们做得好!