This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:与 HD3SS3220相结合

Guru**** 2757625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, HD3SS3220, HD3SS3212, TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938937/tps65987d-combined-with-hd3ss3220

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: HD3SS3220HD3SS3212TUSB542

大家好、团队成员。

TPS65987D 和 HD3SS3220是否可以一起使用?
如果可能、我应该如何连接 CC 信号?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我相信您应该能够将 TPS65987D 与 HD3SS3220搭配使用。 对于 CC 信号、您将直接从 HD3SS3220连接到 USB Type-C 连接器。 您还可以查看 HD3SS3220数据表、其中包含一个应用部分、其中将向您展示正确的连接。  

     您还有其他建议吗?

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari-San、

    是否可以如所示进行连接?
    我认为下拉电阻值会减半、对吧?

    e2e.ti.com/.../CC-Connections.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您不要使用 HD3SS3220、而是使用 HD3SS3212并让 TPS65987D 同时处理 PD 和 CC 控制功能。

    如果您需要转接驱动器和多路复用器功能、请考虑 TUSB542适用于 USB 5G 或 TUSB1042适用于 USB 10G。

    谢谢

    David