This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:eDP 侧的最大电缆长度

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939482/sn65dsi86-maximum-cable-length-at-edp-side

器件型号:SN65DSI86

大家好、团队、

从数据表中、我可以看到从器件到 eDP 插座的最大布线长度、如果 有关于 eDP 插座最大电缆长度要求的任何信息? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSI86实现了摆幅和预加重电平、以补偿源线迹、eDP 电缆、连接器和灌线迹的损耗。 DSI86可支持的最大预加重为7.2dB、您可以使用此值来估算 eDP 电缆长度要求。

    谢谢

    David