This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:如何启用电缆 EQ 旁路覆盖

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939544/lmh0397-how-to-enable-cable-eq-bypass-override

器件型号:LMH0397
主题中讨论的其他器件:LMH1297

尊敬的支持:

您能否帮助澄清如何对0x27寄存器的位3进行编程?

在我们的编程指南的第9页中、可以看到覆盖功能是用值08 (dec)启用的、所以在位3中设置"1"是否正确?

而第38页的内容是:

将 eq_bypass 值覆盖到模拟内核
0 =启用 EQ 旁路覆盖。 由寄存器0x27[2]确定的 EQ 旁路控制的值。
1 =禁用 EQ 旁路覆盖

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TISL、

    感谢您指出这一点。 第38页不正确、另一种解决方法是:

    1 =启用 EQ 旁路覆盖。 由寄存器0x27[2]确定的 EQ 旁路控制的值。
    0 =禁用 EQ 旁路消除

    请参阅编程指南的第9页。 我们将在下一版 LMH0397编程指南中进行此更改。 请注意、LMH1297编程指南是正确的(这些器件是相同的、但以不同的数据速率运行)。

    此致、Nasser