This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:推荐使用 IC

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111, DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939415/ds125df111-recommend-ic

器件型号:DS125DF111
主题中讨论的其他器件: DS125DF410

大家好、

我们的客户需要能够适应1.244、1.25、2.488、2.5、9.953、 和10.3125Gbps、识别 PRBS 代码类型、并提取相应的时钟作为输出。 TI 是否有这样的 IC?

DS125DF111是否 可配置为输入 PRBS 数据并输出从数据中提取的时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    DS125DF111可选择以这些速率提供 PRBS 数据、但无法输出从数据中提取的时钟。  

    请推荐 DS125DF410、它可以满足这两种要求。 请注意 DS125DF410数据表的表6、以了解输出线路恢复时钟的寄存器设置。

    此致、Nasser