This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:SN75DP130SS 与 SN75DP130DS

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939236/sn75dp130-sn75dp130ss-vs-sn75dp130ds

器件型号:SN75DP130

大家好、

单电源版本和双电源版本之间有何差异?
在什么情况下、我们应该使用哪个版本? 谢谢!

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam

    两者都具有相同的性能。 不同之处在于、DP130DS 的功耗比 DP130SS 低、但需要两个3.3V 和1.1V 电源。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您的支持!

    此致、

    Sam Ting