This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:EDP 兼容性和分辨率支持限制

Guru**** 2963430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939336/sn65dsi86-edp-compatibility-and-resolution-support-limitation

器件型号:SN65DSI86

各位专家、您好!

我的客户在下面有一些问题。

1) 1)   SN65DSI86是否支持 eDP 1.4? -->使用 E2E 进行检查后,我发现 eDP 1.4对于 SN65DSI86是可以的,但没有 PSR 功能。 如果有问题、请纠正我的问题。

2)   它们仅对单通道(4通道)使用 SN65DSI86前端(MIPI-DSI)。 ,此连接、eDP 面板分辨率可达到多高?

3) 3)    它们将使用两个 eDP 面板、具体规格如下所示。 SN65DSI86 (前端–单通道 MIPI-DSI)是否支持以下面板规格?

  • 1920 x 3 (RGB) x 1080、双通道 eDP1.2
  • 1920 x 3 (RGB) x 1080、4通道 eDP1.4

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安

    DSI86仍支持 PSR、但不支持 eDP1.4规范中引入的新 PSR 功能。  EDP v1。  4 解决了系统功耗降低的问题、包括     面板自刷新(PSR)的全新部分帧更新功能、更低的接口电压摆幅、附加链路速率选项、传输数据压缩和区域背光控制。

    根据数据吞吐量计算、DSI86将支持1920x1080面板。

    谢谢

    David