This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:最大 MDI 信号布线的允许长度间隙

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938279/dp83848k-max-allowable-length-gap-of-mdi-signal-traces

器件型号:DP83848K

大家好、团队、  

您能不能就 MDI 信号布线之间的长度差异提出建议?

在客户电路板上、MDI TX+和 TX-的长度差为3mm、同时以100Mb/s 的速率运行 客户正在尝试缩短此长度差距、他们正在询问最大可接受的长度差距。 我认为、这种方法最好尽可能短、如 DS 所述、但3mm 仅会导致信号眼图中的0.15%偏斜(波长为100Mb/s =(2*10^11mm/s)/(100m)= 2000mm、因此3mm / 2000mm = 0.15%)。 它确实会对 MDI 信号传输产生问题吗?

如果是、您能告诉我允许的长度差距来指导客户吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我在内部检查这3毫米的差值、 应该能够在一天或两天内回来。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    3mm 不匹配应该正常。

    --

    此致、

    Vikram