This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1221:TLK1221接收错误

Guru**** 2960880 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938703/tlk1221-tlk1221-receive-error

器件型号:TLK1221

您好!  

使用 TLK1221时、我有疑问。

引脚配置如下所示:

我的测试程序:每1ms 发送一组数据、即 AABBCCDD+COUNT、COUNT 是一个从0到255的计数器值、并在空闲时发送 x"BC"(K28.5)。

发送数据时、我使用 PrSL_REFCLK_s;接收数据时、我使用 TLK_RBC0。

1) 1)当我启用循环功能、从而使 TLK_LOOPN <="1"时 、接收到的数据是正确的。  

PrSv_EncDIN_s 是要发送的数据、TLK_TD_F 是发送到 TLK1221的8b/10b 编码数据;TLK_RD_F 是发送到 FPGA 的 TLK1221的接收数据、DOUT 是解码数据。 下图显示了发送和接收是一致的。

SignalTap 的采样时钟是 TLK 的输出时钟 RBC0。

2) 2) 使用 SATA 电缆连接 J3/J4、蓝色表示计数值、有时是正确的、有时是错误的。 接收到的前4个数据固定为555B333D。

使用一张卡进行发送和另一张卡进行接收时,问题仍然存在。

3) 3)原理图如下、请帮助分析、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的原理图错误、TXN 和 TXP 相反。

    现在、结果是正确的。