This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 以太网选择器 IC

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938787/ethernet-selector-ic

主题中讨论的其他器件:TS3L501E

大家好、团队成员。

我的客户正在寻找以太网选择器。

我们有这样的产品吗?


现有系统 正在选择器部件中使用继电器。
但是、未来的器件需要支持高达1000Base-T
  使用继电器很难实现信号质量、然后希望知道替代器件。

我们非常感谢您的任何建议。

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    TS3L501E 是否 可以在此处工作? 它是一个2:1以太网交换机(8:16信号路径)。 它提供断电模式、可将器件置于待机状态、以最大程度地降低电流消耗、并支持10/100/1000 BaseT。  

    请告诉我这是否有效!
    Rami Mooti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我。

    对于该产品、我认为有必要将其连接到脉冲变压器前面。 您知道这一点吗?
    H.takahama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高山市

    如何使用脉冲变压器? 由于 ts3l501e 无法支持负电压、我在该应用中看到了一个用于在开关之前进行偏置的变压器。 您知道我们在变压器之后预期看到的信号特性吗?

    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rami、
    以了解内容、下图中(a)到(C)的哪一部分
    连接和使用映像吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    打扰一下。 您能看到图吗?
    我没有看到它、所以我要检查它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我看不到图像。 是否可以重新发送?
    有时、当您将图像复制并粘贴到框中时、图像不起作用。 是否可以尝试使用下面的框添加它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打扰一下。 再次发送。

    e2e.ti.com/.../Ethernet-selector_BF8AFB67_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一篇讨论这一点的好文章:




    位置在 B 或 C 之间并不重要、但如果 RJ45具有内置磁性元件、您将需要使用 B

    希望这对您有所帮助、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rami、

    非常感谢。 非常有帮助。

    H.Takahama