This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB551:USB 转接驱动器评估模块与 TUSB501EVM

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB551, TUSB501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938751/tusb551-usb-redriver-evaluation-module-vs-tusb501evm

器件型号:TUSB551
主题中讨论的其他器件: TUSB501

你(们)好

我正在尝试使用 TUSB551、但对于 EVM、我有疑问。

为什么 RX 线路转接至 TX 线路?

在"USB-转 接驱动器评估模块(TUSB501)" 文档中、将 RX 线路转接驱动连接到 RX 线路。

但 EVM RX 线路转接驱动器到 TX 线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否提供您正在使用的 EVM 的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 USB 转接驱动器评估模块(TUSB501)文档。

    这是 TUSB522 EVM 文档、静态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB551EVM 使用 Type-A 插头而不是 Type-B 插座、并且相应的引脚标记不同。 从器件的角度来看、Type-B 插座进行了标记、其中 SSRX 是来自电缆组件的 USB 主机 TX。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    那么、可以像那张图片那样进行连接吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假定 RX_UP 为(RXN、RXP)而不是(TXN、TXP)、上述图像看起来是正确的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Malik、这是我的错误 RX_UP 是指 RXN、RXP