This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111:IBIS-AMI 模型

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939262/ds100br111-ibis-ami-model

器件型号:DS100BR111

您好!

我们收到了 DS100BR111的 IBIS-AMI 封装

 s4p 文件不运行。 检查文件 TX_termination.s4p 例如、显示端口1和2之间或任何其他端口之间没有连接、因此它也无法进行无源性检查:

而正确构建的文件将显示端口之间的"强"或"弱"对应关系:

有什么建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shalmon、

    我刚刚使用了 ADS 2020并运行了 DS100BR111示例项目。 如用户指南图4所示、我能够复制 DS100BR111 ADS 项目指南示例项目。   

    此外、我检查了 TX_termination s4p 文件。 我看到 S21是 odb、而 S22是-28 @ 200MHz。 我认为这意味着输入和输出之间存在信号路径(而不是相反)。  

    建议按原样尝试模型、以确保我们可以复制用户指南图。 然后您可以插入自己的介质参数。  

    此致、Nasser