This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:THVD1500

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1500, TCAN1044-Q1, TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939132/thvd1500-thvd1500

器件型号:THVD1500
主题中讨论的其他器件: TCAN1044-Q1TCAN1042-Q1

大家好、

在我的要求中、我们需要将 CAN 和 RS485信号以单线短路。

我们能否在一条线路中直接连接(CAN_H 和 RS485_D+)、在另一条线路中直接连接(CAN_L 和 RS485_D-)?

随附了我们要求的详细信息和高级方框图、供您参考。

请仔细检查并建议我们使用 CAN、RS485收发器、这些收发器具有使输出信号变为三态/高阻抗状态的使能或控制功能、以便一次只连接一个接口。

此致、

Jayashree.e2e.ti.com/.../CAN-_2600_-RS485-TI-query.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能、将未使用的收发器断电。 TCAN1044-Q1数据表显示:"未上电时的优化行为"、"总线和逻辑引脚为高阻抗(运行总线或应用无负载)";THVD1500数据表显示"用于热插拔功能的无干扰加电/断电"、这可能也是相同的意思。

    如果无法切换电源,则必须至少禁用驱动程序。 在 THVD1500上、将驱动器使能(DE)引脚拉至低电平;在 TCAN1044-Q1上、将 STANDBY (STB)引脚拉至高电平。 请注意、这些器件并非完全无源器件、仍然会弱偏置总线。

    许多其他 CAN 和 RS-485收发器具有相同的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    上面提到的是处理器和收发器之间的连接、例如、如果我们考虑任何保护措施、总线端(CAN_H、CAN_L、RS485_D+和 RS495_D-)端的连接方式也是如此。

    CAN 总线的电压电平将以 VCC 电源为基准(通常提供5V 电压)。 RS485在总线端的电压电平是多少(RS485_D+、RS485_D-)?

    此致、

    Jayashree。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayashree、

    有关 CAN 总线的信号电平、请参阅 Vo (Dom)和 Vo (rec)(TCAN1042-Q1数据表上的第6.8节);有关 RS485的信号电平、请参阅 VOD 和 VOC (THVD1500数据表上的第6.6节)。 BTW、两种器件均在-7V 至12V 共模电压下工作。

    此致、

    Hao