This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:通过 USB C 连接器实现低成本充电

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939139/tps25750-low-cost-charging-over-a-usb-c-connector

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25713

这是我实现 USB-C PD 控制器的最简单且最便宜的方法、因此我可以使用 BQ25713在20V (3A)下通过 USB-C 为产品充电。 是使用此器件吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajayt、

    是的、TPS25750将非常适合您的应用。 此器件尚未发布、但将在 Q42020上推出。

    谢谢、

    哈里