This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412:断电隔离特性

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3411, HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938918/hd3ss3412-powered-off-isolation-feature

器件型号:HD3SS3412
主题中讨论的其他器件:HD3SS3411

各位专家:

 HD3SS3412和 HD3SS3411是否具有断电隔离功能?  基本上、当3.3V 电源关闭时(VDD 或 VCC 没有电源)、端口 A 是否与端口 B 和 C 完全隔离?  或者、隔离仅在开关通电并选择端口以便一次只隔离一个端口时发生。

谢谢、

康妮  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电源关闭时、端口 A 与 B 和 C 完全隔离。当电源打开时、一个端口打开、另一个端口隔离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian!