This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15EA101:备选器件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15EA101, LMH0074, DS15BA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939215/ds15ea101-alternative-parts

器件型号:DS15EA101
主题中讨论的其他器件: LMH0074DS15BA101

尊敬的 TI:

DS15EA101在150Mbps 至540Mbps 之间使用时是 LMH0074的可能替代器件(假设未使用 BYPASS 和 MUTEref)。

数据表引用了 DS15BA101来形成电缆扩展器芯片组、但不能将它们一起用作一对吗?

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是 DS15EA101是 LMH0074的替代产品。

    当然、您不必将 DS15BA101用作发送器或电缆驱动器。 只要符合 DS15BA101的电气规范、它就可以与其他驱动器配合使用。

    此致、Nasser