This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230EVM:DS250DF230EVM 配置文件

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939066/ds250df230evm-ds250df230evm-profile

器件型号:DS250DF230EVM

尊敬的团队:

我的客户目前正在使用 DS250DF230EVM、无法获取配置文件。 根据 EVM 用户指南,他们通过“更多信息”中的链接请求,但在获取这些信息时遇到了困难。

这是用户指南、

这是他们请求的链接。

我能不能知道我们的做法是正确的、如果是、获取个人资料需要多长时间?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Hannah。 关闭此 E2E TT、因为我们通过直接电子邮件为您提供支持。

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shon、您好!

    我刚刚向您发送了一封包含下载此文件说明的电子邮件。 请单击"此已解决我的问题"以关闭此问题。

    此致、Nasser