This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:全双工/半双工功能

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938711/lmh0397-full-duplex-half-duplex-functionality

器件型号:LMH0397

您好!

由于 LMH0397具有双向功能、是否可以通过一根同轴电缆在两个单元之间以半双工甚至全双工方式传输数据?

KR、

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    是的、它可以以半双工方式发送或接收。 两个实体之间应该有某种协议来了解其传输或接收的方向。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nassar、

    感谢您在半双工模式下的确认。 是否可以通过一根电缆实现全双工解决方案? 将该单元用作发送器时的隔离级别是多少?

    KR、

    卢卡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    无法实现全双工。 器件设计不符合此要求。 因此、隔离是一个静音点。

    此致、Nasser