This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP126:电路原理图检查

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937500/sn75dp126-schematic-check

器件型号:SN75DP126

你(们)好  

1.您能否帮助检查 下面的 SN75DP126 电路原理图以及是否需要进行调整?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确保 DP 输出是交流耦合的。

    2.请确保 AUX 具有右上拉/下拉电阻

    3.请确保 DDC 被上拉、拉电流应用为2k、灌电流应用为47k

    HDMI HPD 为5V、而 DP HPD 为3.3V

    5.请确保 SCL_CTL 和 SDA_CTL 上有上拉电阻

    6.是否要将 CAD_SRC 连接到源?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 David

    1.请帮助确认 SN75DP126是否有单独的文件布局指南? 因为 DS 相对较粗糙。
    需要具有布线长度(最大值/最小值)、长度不匹配、间距和其他信息。

    另一个问题是、英特尔指南中输入 DDI3和 TBT3的阻抗为85欧姆、而 SN75DP126的阻抗为100欧姆。
    因此、对于阻抗、我为 DDI3输入设置85欧姆、为 DP 输出设置85欧姆、为 HDMI 输出设置100欧姆。 这会是个问题吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.请您接受我的友情请求、以便我向您发送 DP126 EVM 布局指南作为参考?

    2.为了满足 Intel 的要求,我将输入阻抗保持在85欧姆,但将 DP 和 HDMI 输出保持在100欧姆,以满足 DP 和 HDMI 的要求。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 David

    请再次确认

    DDI:85欧姆/HDMI 100欧姆/DP 85欧姆或100欧姆?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将遵循85欧姆阻抗要求。 电路板文件已发送给您、请检查。

    谢谢

    David