This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP408:FPD Link III 开关

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939178/sn65lvcp408-fpd-link-iii-switch

器件型号:SN65LVCP408

您好、E2E、

美好的一天!

 是否可以将 SN65LVCP408用作 FPD Link III 开关?

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    FPD-Link III 是一种双向信令技术、而 SN65LVCP408使用具有接收器+EQ +驱动器架构的单向通道、因此无法使用。 将其置于中间会破坏双向通道功能  

    此致、

    Casey