This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:下冲问题 B 侧时钟和数据信号...

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938762/tca9617b-under-shoot-issue-b-side-clock-and-data-signals

器件型号:

您好!

我们在设计中使用 TCA9617B。  

在 I2C 缓冲器时钟和数据信号时序中、I2C 读取写入正常、采用标准配置。

但下冲出现在缓冲器 B 侧的时钟和数据信号中。 在一侧未观察到击穿。

请建议如何减少 B 侧 CLK 和数据信号中的下冲

我在这里附上了供您参考的电路图和下冲图像。

此致、

Venkata Seshathri.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="venkataseshathri Sundaram"]

    器件型号: TCA9617B

    您好!

    我们 在设计中使用 TCA9617B。  

    在 I2C 缓冲器时钟和数据信号时序中、I2C 读取写入正常、采用标准配置。

    但下冲出现在缓冲器 B 侧的时钟和数据信号中。 在一侧未观察到击穿。

    [BobbM] B 侧具有下降时间加速器、可在极短的时间内将信号快速驱动至 GND。

    请建议如何减少 B 侧 CLK 和数据信号中的下冲

    [BobbM]有两种常见的方法来实现这一目的。 第一种方法是在 B 侧和上拉电阻器之间放置一个小型串联电阻器。 第二种方法是将钳位二极管从 SDAB/SCLB 放置到 GND。 我过去曾建议使用 BAT54C、但它将取决于下冲发生时驱动的瞬时电流。  

    //a 不太常用的方法、我不建议添加总线电容来缩短下降时间、但 I2C 将快速模式+的最大总线电容限制为550pF、而快速模式的最大总线电容限制为400pF、因此这并不理想。

    我在这里附上了供您参考的电路图和下冲图像。

    此致、

    Venkata Seshathri.S

    [/报价]

    -Bobby