This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83A:DSN

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938446/sn75lvds83a-dsn

器件型号:SN75LVDS83A

您好、先生、

您能否向我们提供 DSN 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    您正在寻找的是什么?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

     DSN 文件 是  由 OrCAD 创建的 PCB (印刷电路板)设计文件

    客户需要此文件来创建 PCB、谢谢。

    或者具有包含.sch 和.DSN 数据的组件原理图文件。

    抱歉、此器件是否有 EVM 板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    SN65LVDS83B 的 EVM 可从 以下网址获取:https://www.ti.com/tool/LVDS83BTSSOPEVM 

    A 和 B 版本与相同的 EVM 硬件兼容。 除了 EVM 用户指南中提供的文件外、我们没有适用于此器件的 OrCAD 或任何 CAD 程序文件  

    此致、
    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    明白了、谢谢。