This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75160B:掉电时 GPIB 总线端口的状态

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938539/sn75160b-status-of-gpib-bus-port-while-power-off

器件型号:SN75160B

各位专家:

您能否告诉我在断电和等效电路时 GPIB 总线端口的状态。

端口和 GND 之间的电阻值是多少?
此致、
K.Mitsuda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitsuda-San、

    断电时、端口与 GND 之间的电阻可能低至60欧姆(2.5V/40mA)。 您可以参阅数据表第3页上的原理图。  如果您想了解 TI 的最新 RS485、请转至此 帖子

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao

    感谢你的答复。 我明白了。

    K.Mitsuda