This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9535:初始输出至低电平

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/936735/pca9535-initial-output-to-low

器件型号:PCA9535

您好、E2E、

美好的一天!

是否有方法将 PCA9535输出的初始状态设置为低电平?

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只能通过将配置设置为 I²C Ω 或添加下拉电阻器来实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    该器件没有 NVM (非易失性存储器)、因此、为了将输出设置为低电平、您必须在每次为器件加电时写入器件(如 Clemens 指出的那样)、否则、如果您只需要将引脚弱偏置为低电平、则可以使用下拉电阻器。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Bobby、

    感谢您的建议。 这一点值得注意。

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    只是一个后续问题。 我的客户担心的是、当 IO 配置为输出时、它的初始状态为高电平。 在将 IO 配置为输出之前、是否可以将其配置为低电平?

    此致。

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    清除输出端口寄存器(2和3)中的位、然后清除配置寄存器(6和7)中的相应位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我看到了你们的电子邮件、正如各位先生所指出的。 答案是肯定的。 在上电后首先设置所需的输出寄存器值、然后将配置寄存器设置为输出。

    -Bobby