This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8575C:采用与 PCF8575C 相同的封装、具有更低的输入电压

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8575C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937888/pcf8575c-lower-vin-with-same-package-as-pcf8575c

器件型号:PCF8575C

大家好、

  我的客户现在正在使用 PCF8575C。  由于 Vcc 将变为3.3V、TI 是否具有相同的具有3.3Vcc 的 PCF8575C 封装和功能器件? 谢谢。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    该器件是我们唯一没有寄存器的开漏 GPIO 扩展器。

    我们可以做的最好的事情是将客户转移到 TCA 器件并让他们修改软件。

    -Bobby