This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2450:驱动器输出电流是 RMS 值?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938770/thvd2450-driver-output-current-is-rms-value

器件型号:THVD2450

大家好、

你好。

我们的客户想知道  THVD2450数据表上指定为–60mA 至60mA 的驱动器输出电流(IO)是否为 RMS 值?

感谢确认!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    它旨在用作直流振幅、而不是 RMS。  请注意、此建议不一定是硬性限制-器件的输出电流将是电源电压和总线上存在的负载的函数。  您可以在数据表的图2中看到输出振幅与负载电流的关系、在图3中看到输出电流与电源电压的关系(对于54欧姆的最坏 RS-485负载)、从而更好地了解典型应用中的预期结果。  在收发器工作电压为 VCC = 5V 的满载总线中、预计电流为60mA

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应 Max!

    我会通知客户这一点、并会告知您进一步的查询。

    艺术