This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:时钟晶体问题

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I, TUSB4020BI, TPS2052C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/938473/tusb4041i-clock-crystal-question

器件型号:TUSB4041I
主题中讨论的其他器件: TPS2052C

您好!

我想设计一个具有2层 TUSB4041I 的10端口 USB 集线器。 下面有一些设计问题需要回答。

第1层有一个 TUSB4041I、我将其下行端口连接到第2层(通过 FTDI 串行转换器芯片连接2个 TUSB4041I、1个 TUSB4020BI 和1个 MCU)

  1. 我可以为 Tier1和 Tier2集线器(3xTUSB4041I 和1xTUSB4020BI)使用相同的时钟晶体、还是每个集线器都应具有不同的时钟晶体?
  2. 我计划对 Tier2使用自供电集线器配置、我是否可以对 Tier1和 Tier2上游端口使用总线供电、或者在我的设计中连接到5VDC?
  3. 我是否应该为 Tier1集线器使用 OVERCURxz 引脚? 如果我已经离开了未连接状态、该怎么办?
  4. 我是否应该对2级到 USB 连接器采取任何 ESD、EMI 保护措施? 我认为这些措施是在 TUSB4041I 中采取的、但如果您有任何建议要通过额外的电路来改进这些措施、请提供建议。
  5. 我想使用 MCU 感测 Tier2的 OVERCURRxz 引脚以进行错误报告。 因此、MCU 和电源开关(TPS2052C)将连接在一起。 我很可能会使用隔离电路来隔离 MCU。  您是否有任何连接测量建议?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mert、

    每个集线器都应该有自己的专用晶体。

    2.使用这多个集线器时、最好是完全自供电、以避免上游端口上出现过流。

    3.第1层集线 器 OVERCURxz 不需要使用,由于第2层集线器都是自供电的,因此可以保持未连接状态。

    4.如果需要额外的 ESD 性能(>4kV HBM)、则始终可以将器件添加到下游和上游端口以达到所需的限值。  此外、VBUS 线路上的铁氧体磁珠和小型电容器有助于降低噪声并解决 ESD/EMI 问题。 CMC 也可用于 USB 2总线。 请确保选择不会干扰 USB2总线信号完整性的元件。  

    5.我建议 在 Tier2集线器上使用 OVERCURxz、应将其连接到 TPS2052C、以便 USB 集线器可以将其报告给 USB 主机。 如果您计划让 MCU 根据每个端口报告这些事件、 则 OVERCURxz 可以连接到高电平。